提问时间:2021-09-03
14167 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
万用表电压、电流档位很多时候用户打到测试档位还没测试之前,表盘会有一定的读数显示。这主要是因为外部电气氛围的影响,包括现场电磁场、空气静电的干扰。但是当红黑表笔短接后,万用表的读数为0或接近为0,即可进行正常的测试。因为在真正测试时,万用表是并联或串联在回路中,红黑表笔之间通过被测回路等效短接,这样可以有效避免外界环境的干扰,保障测试结果的准确性。
发表时间: 2021-08-31
有用