欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:线切割加工中如何处理电极丝加工精度不良和卷线不良

提问时间:2021-09-03

2153 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

加工精度不良:检查确认电极丝的张力,确认工作环境(包括工作液),调整UV轴的间隙,调整偏心量卷线不良:有可能是电极丝的末端未散开,目视确认电极丝无缠绕后,蒋电极丝安装好

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜