欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:WL/HL/D4系列限位开关动作位置偏差的故障原因是什么?

提问时间:2021-09-03

3103 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1.故障现象:转动驱动杆,动作位置有偏差。2.故障原因:(1)由于使用频率过高或开关达到使用寿命,内部可动弹簧失去弹性、折损。(2)内部机构的磨损、劣化。(3)本体安装螺钉的松动、不可靠。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜