欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:使用设备的显示屏操作SIMATIC设备时为什么会出现干扰问题?

提问时间:2021-09-03

2338 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

在工业环境中 SIMATIC 触摸显示设备可能发生的电磁干扰。虽然 SIMATIC 产品已测试和认证符合相关的CE标准。但有可能是额外的连接设备(USB、VGA、LAN等。)导致EMC问题并影响 SIMATIC 设备。下面将描述可能发生的故障和能够用来改善设备的电磁兼容性的措施。 以下为 EMC 问题可能导致的故障。错误场景设备不能通过触摸屏操作USB 设备不再被识别触摸屏输入在屏幕上错误的位置您可以使用以下方法来减少 EMC 问题。如何减少 EMC 问题断开设备的电源和其他可产生电磁场的设备的 USB 连接设备 (例如,隔离变压器)。分布式的等电位连接。改进高负载设备(转换器/电机)的接地系统 (低阻抗)。数据电缆和电力电缆的物理分离。易受电磁干扰的数据电缆的额外屏蔽。一般来说,工业环境中应只使用适当的、经过测试的设备来最小化操作过程中的问题。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜