欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:MOXA通用设备联网服务器客户端应用程序意外关闭后,我无法重新连接NPort服务器,这是为什么?

提问时间:2021-09-03

5841 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

设定适当的检查 TCP 连接是否存活的扫描时间(默认值 = 7 分钟),确保 TCP 连接扫描时间结束时,NPort 服务器关闭连接套接字。在检查 TCP 连接是否存活的扫描时间尚未结束前,客户端仍被视为“存活”,因此 NPort 服务器会认为已连接客户端,尽管此时客户端应用程序已关闭。如果将检查 TCP 连接是否存活的扫描时间设为 0,那么 NPort 服务器将不再向客户端发送检查 TCP 连接是否存活的数据包。这种情况下,您可能需要手动重启 NPort 服务器,恢复客户端应用程序与服务器的连接。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜