相关型号:3M-CA-40H-1OZ
提问时间:2021-09-03
3344 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
1.胶水的固化分为初固和完全固化,3M CA40H这款瞬干胶初固时间为5-40秒,完全固化时间是24小时,也就是24小时达到最高强度。胶水的固化速度与温度有关,温度越低固化越慢,因此会发生冬天固化时间变长的现象,如果需要加速固化,可以加强通风加速固化;2.因为瞬干胶的固化原理是吸收大气中的湿气固化,所以固化时间与接触面积也有关系,粘接面积越大固化越慢。因此遇到这种情况首先要排除环境因素的影响。
发表时间: 2021-08-31
有用