欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:请问石墨凹陷与正常使用磨损的区别?

  • 冲压模具用零件
  • 定位块
  • 米思米 MISUMI
  • 排故

2021-09-03

2442 浏览

  • 分享
  • 全部回答(1个)

    米思米官方回答

    由于该产品存在导向作用 ,使用时受到一定的压力,含油的石墨同时受热膨胀,工作面会在一次一次冲压过程中形成一层油膜,从而起到自润滑导向效果。因此使用过程中石墨磨损下陷是正常现象,如长久使用石墨都没有磨损,可判断此类产品采用石墨为碳棒,非良品。石墨凹陷则为导板生产不良的一个表现,主要原因是镶嵌石墨时没有保证石墨到底,孔底面有空气会跑出,从而形成石墨凹陷现象。二者区别为正常石墨磨损一般为低于平面1mm,如果明显看到或手摸出石墨下陷,则是石墨凹陷的不良了。

    2021-08-31

    有用