提问时间:2021-09-03
5006 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
一、容许力矩负载[单位:N・m]可在滑台表面施加的最大力矩负载。※容许的基准 1.操作感没有明显减弱 2.卸载后精度仍在样本保证值内;二、力矩刚性[单位:″/N・cm]相对于滑台表面、沿上下摆动,左右摆动,轴向转动个方向施加力矩负载时,以滑台移动面为中心的每1N・cm的位移角。
发表时间: 2021-08-31
有用