欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:冷却水路中使用螺纹安装型隔水片有什么优势?

提问时间:2021-09-03

2385 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1.该产品可实现快速安装,减少钳工作业的时间,提高工作效益。2.运水流量比较均匀,冷却效果明显,保证产品品质及生产的效率。3.底部安装螺纹可以直接旋拧固定产品,同时起到密封作用,无须另外设置压板或者堵头结构。

发表时间: 2021-08-31

有用

下一问题: 什么是静电环?

猜你想搜