提问时间:2021-09-03
3036 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
“静音效果* dB(A)”是根据JIS B 8379测量时,没有消音器的排气声与有消音器的排气声之差。例如,消音效果为30 dB(A)的消音器表示“消音效果=(无消音器的排气声)-(有消音器的排气声”)示例)30 dB(A)= 120 dB(A)-90 dB(A)这并不意味着它变为30dB(A)。
发表时间: 2021-08-31
有用