欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:环境密封等级IP41是什么意思?

提问时间:2021-09-03

4833 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。IP41代表防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件。垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜