欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:方型3号拉手 A-165有哪些特点?使用时有何注意事项?

提问时间:2021-09-03

2932 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

此把手构造简单,可简易安装,适合多种应用场景。请根据L2尺寸,选择合适的螺栓进行固定;不可超过负载(294N)使用。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜