提问时间:2021-09-03
2015 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
米思米提供夹送压辊重新包胶的业务,分以下两种情况:1、米思米标准品的重新包胶,可WOS下订,在标准型号后面加-RE即可,范例:RRCM120-RE;2、非米思米标准品,客户需提供夹送压辊的设计图纸,供技术评估是否符合米思米允许加工范围;若在范围内,则可按客户图纸进行重新包胶,确保符合客户图纸
发表时间: 2021-08-31
有用