欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?

提问时间:2021-09-03

3767 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~耐磨性:SKH51优于SKD61镜面抛光性:等同韧性:SKD61优于SKH51耐腐蚀性:等同

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜