欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:速度控制器和流量控制阀有什么区别?

提问时间:2021-09-03

3958 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

速度控制阀和流量控制阀之间的区别。・速度控制器安装在执行器(气缸等)上,用于控制执行器的速度。 使用唇形密封件作为单向阀,和流速的内部结构将仅在一个方向进行调整。・节流阀用于管道中的流量控制。 使用O形环的内部结构,将是双向流量调节通过固定节流阀。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜