欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:使用14500锂电池和5号AA干电池,电筒亮度一样吗?

提问时间:2021-09-03

5274 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

亮度不一样,使用14500锂电池更亮。14500锂电池是3.7V,5号AA干电池是1.5V。手电筒在使用14500锂电池时能达到亮度是480流明使用5号AA干电池时能达到亮度是150流明

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜