欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:NS可编程终端触摸屏动画功能如何实现?

提问时间:2021-09-03

3240 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

① 方法1,位图“文件间接参考”功能a.右击位图选择属性:b. 图片格式是.jpg 或者.bmp,复制图片到NS 项目的同名文件夹中。c. 在位图“参考显示图像文本文件”中编辑文本,命名为1.txt,一行代表一个图片名称:d. 在“指定文件行的地址”设定地址用存放图片行地址,例如$W100,随着$W100 值变化,切换记事本中相应行的图片,实现动画的效果。②方法2,使用宏指令MOVEPARTSa. MOVEPARTS(n,x,y) :n 是ID No,(x,y)是坐标。b. 右击位图选择属性,显示文件中选择图片文件,格式可以是.jpg 或者.bmp。c. 例如MOVEPARTS(0,$w200,$w300); 改变$w200,$w300 数据,图片移动到相应坐标位置。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜