欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:条形LED照明灯LZ13系列的使用寿命是多少时间?

提问时间:2021-09-03

2366 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

震动,打击以及电压高于额定电压时,可缩短灯寿命。当使用年限临近时,会发生使用障碍。LED的标准使用寿命约为40000小时(光通量70%以下)。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜