欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:分体式滚子随动器,附带角接触推力球轴承的滚针轴承的特点是什么?

提问时间:2021-09-03

2320 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

附带角接触推力球轴承是附带保持架的滚针轴承与角接触推力球轴承搭配,主要尺寸依据|SO标准和国际尺寸系列59,可同时承受大径向负荷和单向的轴向负荷。轴向负荷达到径向负荷的25%以上时,径向负荷用于角接触推力球轴承会影响轴承寿命,需要充分考虑这一负荷关系

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜