欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:LOGO!0BA8与SmartLine700IE之间的通讯

提问时间:2021-09-03

2224 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

S7协议是S7系列PLC基于MPI、PROFIBUS、ETHERNET网络的一种优化的通信协议。http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/logo/8_communication/HMI/logo_700IE_S7/logo_700IE_S7.html

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜