欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:SRM回转装置是一款什么样的产品?

提问时间:2021-09-03

2670 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

SRM 是通用的气动旋转和回转运动装置可用于清洁或肮脏的工况 ,或需要气动旋转的工况 。SRM 可实现90° 和180° 两个旋转角度,且末端位置可以进行微调可实现从3°到+183°的旋转角度范围。还可以配置不同的功能模块。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜