欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:对于具有短路短延时功能的3VL塑壳断路器,其限流功能动作特性是怎样的?

提问时间:2021-09-03

2754 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

限流特性是指:断路器要在到达预期短路电流之前脱扣(通常小于5ms)。短路短延时保护造成的断路器脱扣不会发生在5ms这样的时间范围内。当短路电流超过Isd并达到了短路瞬时值Ii,断路器会立即脱扣,限流功能会将短路故障通过的电流限制在尽量低的幅值。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜