欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:可插拔式中间继电器响应时间是指什么?哪个系列的产品响应时间最短,是多少毫秒?

提问时间:2021-09-03

6367 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

可插拔式中间继电器的响应时间是指线圈通电和常开触电接通之间的时间或线圈断电和常闭触点接通之间的时间。RSB系列的响应时间最短,交流时两者分别约为12ms和10ms,直流时两者可以分别达到9ms和4ms,而其它系列的继电器的响应时间一般都是20ms。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜