欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:e挂锁这款商品的优点是什么?

提问时间:2021-09-03

2069 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

通过增加孔眼部分的半径,可以减少对钢丝绳的损坏。横向载荷和内部的载荷符合欧洲标准。 (按照EN1677-2标准为300千克,或吊钩工作负荷的10%)

发表时间: 2021-08-31

有用

上一问题: 什么是电磁阀

猜你想搜