欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:内六角螺塞(R螺纹)的使用方法及特点是什么?

提问时间:2021-09-03

3599 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1、PT管螺纹配合使用。2、在大端面附近设置参考值直径,以使两个端面都几乎与安装面齐平。3、水平密封型,外观美丽,可以缩小机器尺寸。4、通过控制拧紧余量,可以承受较大的内部压力。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜