欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:干磨黄砂砂纸圆片(通用型)背绒和其他研磨产品相比如何?

提问时间:2021-09-03

2101 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1.本品使用纯度较高的黄砂原料制成,相比同类商品有较高的寿命以及较好的表面打磨效果。2.如果对于寿命要求,可以选购同类型的紫砂和灰砂,前者为加强版,切削力寿命全部提升。后者为寿命延长版,注重提升寿命。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜