欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:扁平电缆的优势在哪里?

提问时间:2021-09-03

2359 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

首先扁平电缆优点就是能够将所有的芯线进行均匀的排列并存,在一定程度上布局更为合理精细。同时它的有序排列让其自身的体积非常小,所占用的空间也小,能够解决使用环境的弯曲问题。在频繁弯曲的环境之中,电缆能够折叠不会造成扭结的情况出现。其次,它能够满足工业制造之中的特殊要求。比如港口运输设备上,需要承重强韧的电缆,行车电缆拥有绝佳的硅胶保护绝缘套,能够抗击恶劣天气的变化,同时又一定的柔软性,内部可以添加强钢丝来增加它自身的强度,不会产生电流磁场的干扰。最后对于它整体特性的总结优点就是耐磨损,耐寒、耐热、耐油污,能够有效的进行串行通讯信号交流,不管是室外还是精密的仪器,都能够做到降低成本、提高生产效率的目的。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜