提问时间:2021-09-03
2728 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
1.承受拉力大,不会出现像传统的扎丝一样因使用时间长而风化或腐烂的现象。2.本身具备优良的韧性与拉力,不必像扎线还需要使用铁丝来加强其韧性与拉力,而且没有铁丝裸露而损坏物体的隐忧。3.具有优良的抗拉力、抗冲击力、耐酸耐碱性能及防火性,而传统的扎丝是不具备的。4.因尼龙扎带的耐寒及耐热性能,使其能在-40℃至85℃温度范围内正常使用
发表时间: 2021-08-31
有用