提问时间:2021-09-03
2778 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
由安装就是说它可以从任意一个方向安装,它的优点是从任何方向都可以安装节省空间 。缸体与缸盖一体化,安装精度提高长方形缸体的安装面与活塞杆的轴芯的平行度、直角度的精度提高,且直接安装也使强度提高;而双联气缸从字义上就可以看出它有两个何塞杆。它的有优点是具有活塞杆防转功能,输出力大。
发表时间: 2021-08-31
有用