欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:日期章的最高使用温度是多少,压铸模具可以使用吗?

提问时间:2021-09-03

2632 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

分型面更换型日期章最高使用不得超过150℃,否则内置弹簧失效无法正常使用。该日期章不适用于压铸模具,请使用压铸模专用日期章。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜