欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:重型固定脚轮(无挡块)K-600HB使用温度范围

提问时间:2021-09-03

2011 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

-30~+260°C(连续使用1小时),方便用于高温杀菌处理和涂装时的换装线等所使用的平板车。适宜在温度高于一般高温的环境下使用

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜