提问时间:2021-09-03
3543 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
UL1330指的是一种型号的电子线。UL每一种型号电子线的结构在对应的Style Page中都有规定,如1330的详细描述请参考Style Page 1330。UL电子线的型号可以由该厂自己来命名,如果某厂商有一天发明了一款电子线,其结构在现有的Style Page中找不到对应的线型,可以依次向下新命名一个型号。1007/1015/1095/1569代表的都是UL电子线的型号,而不是标准,它们适用于UL758标准。
发表时间: 2021-08-31
有用