欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:FX3系列USB/RS-422转换器的电源电压是多少?

提问时间:2021-09-03

2475 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

RS-422侧:DC5V(15mA);USB侧:DC5V(30mA);

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜