提问时间:2021-09-03
2351 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
原则上所有的滑台都是中心行程。◆手动滑台移动量是用±表示。比如±10mm的情况、以描图所示位置为中心、负方向10mm、正方向10mm移动。(※全行程20mm)◆自动滑台移动以全行程表示。 比如移动量100mm时、是以描图所示位置为中心、向+(CW)方向移动50mm、-(CCW)方向移动50mm。
发表时间: 2021-08-31
有用