欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:涤纶PU手套人气畅销品是均码的吗?有大小区别吗?

提问时间:2021-09-03

4131 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

有S/M两个尺码可以选择,按照手掌围的大小进行区分。S码约为19cm,M码约为22cm。手套内胆有弹性,可以依据实际手型进行拉伸。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜