欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:防滑钛金活动扳手使用的S50C具体是什么样的材料?

提问时间:2021-09-03

4256 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

S50C是高级优质中碳钢,采用由电炉、平炉或纯氧转炉炼钢法制造的全静钢,具有金相组织均匀的特点。 该钢含碳量(质量分数,%)≥0.4,耐磨性优良,延展性减少,淬火易变形和开裂,故淬火极为重要,切回火后必须急冷,以避免发生回火脆性。通过实行球化处理,可以改善这类碳钢的切削性能。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜