提问时间:2021-09-03
3490 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
1.用来延伸热电偶的冷端,与测温仪连接构成测温系统,将热电偶的参考端从高温处移到环境温度较稳定的地方。 2.节省大量的用于制造热电极的贵重和稀有金属材料。3.使用补偿导线便于安装和线路的敷设。4.用较粗直径和导电系数大的补偿导线代替热电极,可以减少热电偶回路电阻,利于测量和自动控制。
发表时间: 2021-08-31
有用