欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:磁性锁模器(开闭器)的使用温度是多少度?

提问时间:2021-09-03

2111 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

MLK40·100、MLKC20·50铝镍钴磁铁(耐热温度在80℃以下)MLK80·200、MLKC40·100铝镍钴磁铁(耐热温度在200℃以下)

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜