欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:中间继电器抗干扰措施有哪些?

提问时间:2021-09-03

2890 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

使用CR 浪涌抑制器, 可以防止噪音及减少电弧,延长接点的耐久性,C、R 的标准是:C :接点电流1A 为1 ~ 0.5(μF)。R :接点电压1V 为0.5 ~ 1(Ω)。C 的耐压一般请使用200 ~ 300V 的产品。AC 电路请使用AC 用电容器(无极性)。

发表时间: 2021-08-31

有用

下一问题: 软管能重复使用吗?

猜你想搜