欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:如何解决单轴机器人执行点位不一致?

提问时间:2021-12-28

2925 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

使用EXRS-C21A-N控制器对单轴机器人进行控制时,如果偶尔会出现读取的点号码和实际执行的点位不一致的情况,且该现象没有规律性的话,请先对PLC进行排查。因为PLC程序中点号码输入端子PIN0~PIN7是实时读取并输出的,而控制器的响应时间不同,有极大的可能是先有ON信号的PIN号码被执行了。 可以适当地在PLC程序中增加延迟时间,等待输入端子PIN0~PIN7的信号全部读取完了之后,再输出执行。

发表时间: 2021-12-24

有用

猜你想搜