欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:导向轴螺纹部加工工艺是怎么样的?

提问时间:2021-12-28

4218 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1.导向轴母材本身是淬火过的,然后对需要加工的部分,比如台阶部分,螺纹部分扳手槽部分进行退火软化处理降低硬度后再进行加工。 2.需要加工的部分因为退火处理硬度均会下降,例如螺纹部分硬度大概只能到20HRC多,此部分没有具体的测试参数。 3.就算表面镀硬铬,加工部分依然是没有表面处理的,比如螺纹部,而且表面处理不能增强导向轴本身的强度。 如果担心导向轴螺纹部等加工过的部分强度不够只能拧螺纹的部分小心点,尽量使用扭力扳手等工具,因为退火后硬度较软,拧太紧会容易断裂,螺纹部分强度参考螺栓10.9级强度的部分。

发表时间: 2021-12-24

有用

猜你想搜