提问时间:2021-12-28
2870 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
ZW-7000型控制器属于需申请出口许可的货物/技术,欲将本产品携出至日本以外的国家时,请完成日本政府出口许可等必要手续,传感器探头最小分辨率为0.004μm; ZW-7000T型控制器内建的程序虽属于海外汇兑令附件表格的规定范围内,但依据日本贸易外省令第9条第2项第十四号之规定,可不需申请业务交易许可,无论传感器探头与平均次数为何,传感器探头的最小分辨率均为0.25 μm ZW-7000T 只可以接1个W-S7030。即一个控制器只能带一个传感头。
发表时间: 2021-12-24
有用