欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:自动滑台 XMSG615-RA5-E-N 和 XMSG615-RA5-C-N有什么区别?驱动器是什么型号?

提问时间:2021-12-28

30813 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

两款滑台所使用的马达不一致:E为高分辨率步进马达,FULL模式下,分辨率为1微米;C为标准步进马达,FULL模式下,分辨率为2微米。分辨率越小整体能达到的精度就越高。 两款滑台都适用驱动器 MSDR24-MS,不需要特殊操作。 有一个注意点,上述2款自动滑台的传感器供电都是5V的,接线时请注意。如果工厂比较方便使用24V电压的话建议购买类似型号:XMSG615-RA24-C-N防止接线时不注意把传感器烧坏的可能。

发表时间: 2021-12-24

有用

猜你想搜