提问时间:2021-12-28
1968 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
PING-GX-SET11-2-10.001-10.002这个型号的意思是,SET11代表的这个范围里需要2种规格,10.001和10.002。后面的数字2表示量规的数量。也就是说如果下单上述型号将会得到10.001和10.002规格的量规各一个。 SET11这个只是表示直径可以选择的大致范围可以理解为是一个编号。 另,在包装的时候每种规格都会单独配一个包装盒,上面会有标注直径是多少,实物上没有刻印。
发表时间: 2021-12-24
有用