欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:SSPSR6-28弹簧销对应的Dmin Dmax是代表什么意思?

提问时间:2026-09-29

2539 浏览

全部回答(1个)

6.4表示销圆周上最大值,6.2表示测量的D1 D2 D3三段的平均值;由于这种产品不是正规的圆,根据测量的取值不同而不同,最大不超过6.4;开孔尺寸为φ6

发表时间: 2026-09-29

有用

猜你想搜