欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:2002-1402的端子排和2002-1491挡板是否配套。

提问时间:2026-09-29

2624 浏览

全部回答(1个)

2002-1402(橙色)和 2002-1491(灰色) 尺寸ok可以组装,使用上无障碍,但是颜色不一致。 2002-1402(橙色)配的是2002-1492(橙色) 2002-1401(灰色)配的是2002-1491(灰色)

发表时间: 2026-09-29

有用

猜你想搜