欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:C-MPESM-FDL这款型号的传感器最小检测物体是多大?

提问时间:2026-11-13

2866 浏览

全部回答(1个)

该传感器较特殊,光柱种类是扩散光,所以最小检测物体的范围是100*100mm,或者是直径不小于100mm的圆柱体。与品牌永钜PK5-DU03N型号参数类似。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜