欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:QY42P数字量输入输出模块与MWS-M40HT34-MT-3和MUM-32P-24-10A两款连接器端子台连接,分别需要什么型号的电缆线束?

提问时间:2026-11-13

2429 浏览

全部回答(1个)

只要一端是FCN型一端是MIL型连接器的线束均可,推荐直角形电缆GRPT-F40-M40-WA-1或者GRPT-M40-F40-WA-1,两个型号是同一个产品,只是F40和M40调换了一下位置而已,都表示一端FCN一端MIL型连接器。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜