欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:平行键型号RM-14X9X70热处理后的抗压强度是多少?

提问时间:2026-11-13

3386 浏览

全部回答(1个)

RM-14X9X70型号产品没有经过热处理(网页信息错误),所以没有强度这个概念。无法提供强度信息。推荐R14070,材质S50C,抗拉强度630MPa。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜