欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:圆形连接器MMS3108B22-22-S这个型号4芯的插孔的孔径多少?

提问时间:2026-11-13

1881 浏览

全部回答(1个)

母头每个孔的尺寸确实无法提供(和三菱的22-22系列接头配套使用,这是行业标准,正常使用是没问题的,所以无需知道孔的尺寸),只要选择米思米配套的公头即可,且目录已经提供了插针的尺寸,供参考。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜